This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01452:用于制造的 PCB 厚度和铜重量

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/751196/tida-01452-pcb-thickness-and-copper-weight-for-fabrication

器件型号:TIDA-01452

您好!

我希望制造 I3Mote TIDA-01452。 在 http://www.ti.com/tool/TIDA-01452中的设计文件中的任何位置、我都找不到标题中提到的设计参数 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    设计人员已收到通知、希望他能及时作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vance:

    我相信 网站上包含的 Altium 设计文件包含了这些信息。

    如果您没有 Altium、我将粘贴您要查找的信息。

    图层名称 材料 厚度(mm)
    顶层 0.042
    IN1-GND 0.042
    IN2 0.017.
    IN3-电源 0.017.
    IN4-GND 0.042
    底层 0.042

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Il Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复! 是的、很遗憾我没有 Altium。 但感谢您的参与。

    此致、

    Vance Coronel