This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:关于 Tina AC 分析

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/751307/tina-spice-tina-ti-about-tina-ac-analysis

器件型号:Tina-TI

 

 

 

 

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好专家:

  交流分析为-100db。、但示例不是-100db。 请帮我检查。

谢谢!e2e.ti.com/.../1781.DAC.TSCe2e.ti.com/.../2844.zhca122.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪个"示例"不是-100dB? 您的仿真显示-100dB 是因为 VCCS 电导为0。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的

    非常感谢!