This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21309:PMP21309参考设计说明

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750907/pmp21309-clarifications-in-pmp21309-ref-design

器件型号:PMP21309

你(们)好

 请在下面澄清有关参考设计 PMP21309的信息

1. Lm、Lr 和 Cr 的值是多少?

2.我找不到本设计中使用的 Payton 变压器的数据表。 这是平面变压器还是非平面变压器?  

谢谢

Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenin、

    Lm=50uH、LR=2uH、Cr =41nF。
    2、是平面变压器。 未经 Payton 的许可、不得披露 Payton 变压器规格。 请直接通过 Jim@paytongroup.com 联系 Payton (Jim Marinos)

    此致、
    Sheng-Yang Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的说明。

    此致

    Lenin。