This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92515-Q1:无法打开 TPS92515-Q1的仿真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749536/webench-tools-tps92515-q1-unable-to-open-simulation-of-tps92515-q1

器件型号:TPS92515-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在打开 TPS92515-Q1的仿真或设计时遇到问题。 我已尝试单击 TPS92515-Q1上的 WEBENCH 链接、并在 WEBENCH 中创建新设计。 我尝试过不同的输入电压、不同的 LED、但仍然无法启动。 WEBENCH 似乎可以正常打开。 该模型实际上存在于软件中吗?

作为参考、下面是我要尝试仿真的内容:

VIN (最小值)= 22.4V

VIN (最大值)= 33.6V

LED VF = 11.2V

LED If = 1A

LED Rd = 0.58欧姆

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vahe,

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vahe,

    问题现已解决。 您可以在 Webench 上创建设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul:

    非常感谢您研究并为我解决此问题。

    此致、

    瓦埃