This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62740:clciking 'change'以及输入新的 Vout 值、不会更改 Vout

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/751486/webench-tools-tps62740-clciking-change-and-entering-new-vout-value-does-not-change-vout

器件型号:TPS62740

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

正在尝试获取新值... 可能是 TPS62740的"非法"值?  为 Vout 键入了2.5V、它没有"抱怨"、但实际上没有更改 Vout、这浪费了仿真运行、因为我没有重新检查仿真上方参数"Bar"中的 Vout 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    发生此问题时、最小输入电压是否低于2.5V 输出电压? 由于该器件是降压器件、因此无法设计这种情况。 当您提交输入时、它应该会在下面显示"错误更新设计"栏。 如果 VinMin 和 VinMax 均高于2.5V Vout、则我们需要查看更多详细信息来解决该问题。 请告诉我。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、是的、输入电压太低... 此外、还有一条错误消息、但错误消息会中断各种用户界面规则... 它是灰色的、这是可以的、但它会弹出在屏幕的最底部、而不是人们当时所看到的地方、它不闪烁或使自己变得非常明显、并且它不会停留在屏幕上、并且它不会提供任何错误指示、 尽管它随后确实将 Vout 改回1.8V... 所以,有一些 MEA culta,但是这个错误的 UI 需要一个修正;-) IMNSHO...