This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:用于 MOSFET 的缓冲器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/751193/tida-00779-snubber-for-mosfet

器件型号:TIDA-00779

在本设计中、我们为什么不在主开关 MOSFET Q1和 Q6之间使用任何缓冲器电路?

这是否会给 MOSFET 带来任何问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    我的设计中无需使用缓冲器、因为缓冲器会影响 MOSFET 的开关损耗 、因此在布局时应多加注意、以避免 MOSFET 上的振铃。

    BR
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jason。 我将这样做。

    谢谢。