This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:TIDA-00961 Ton 公式

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743088/ccs-tida-00961-tida-00961-ton-formula

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 成员:

我想 了解这些公式,您能否与我分享一些文档?

ton_calc = new_ton_calc+ton_iloop_adj  

new_ton_calc = period_min* ac_cur_ref* VIN_scaler

TON_ILOOP_ADj = gi_OUT* PERIOD_MAX

谢谢!!

JasonYS.Chen@moxa.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些与基于电流环路输出的 Ton 调整有关。
    此 TI 参考设计的软件设计人员将很快与您联系、了解更多详细信息。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TON_calc 值由两个分量组成。

    一个组件 new_ton_calc 直接来自电压环路输出(ac_cur_ref)。 在 new_ton_calc 公式中、period_min 乘法器允许根据开关周期推导一个 ton 值。 VIN_Scaler 用作线路电压变化的前馈因子。

    第二个组件来自电流环路输出(gi_out)。 ton_iloop_adj 方程中的乘法器 Period_MAX 使电流环路对 ton 的影响大于该方程中的 Period_min 乘法器的影响。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hrishi:

    感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishi 您好:
    我无法从 TI 获取设计演示。 我们要这么做。 请允许我获得详细信息。 例如、L102和 L103。019-8903-00R (__LW_AT__数据表)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    很抱歉、这些电路板可能不可用、但您最好自行构建这些电路板。 这些是 Precision Inc.提供的15uH 电感器 -部件号 019-8903-00R。

    我将让 Salil 提供数据表。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    请在此处查看此电感器的数据表 :www.precision-inc.com/.../019_8903_00R.pdf

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    THS