This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC256301:计算 UCC256301 Simplis 模型的参数

Guru**** 2584645 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750962/tina-spice-ucc256301-calculate-the-parameters-of-ucc256301-simplis-model

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

我正在使用 UCC256301 simplis 模型构建 LLC 系统模型、但 TI.com 上的 UCC256301模型似乎没有完成、缺少一些功能、例如 LL/SS 引脚。 因此、我不理解如何计算我的电路的参数。 这些参数用于对 UCC256301模型进行编程、它们是 :LL TD1 TD2  TMAX  VSS_INIT FAULT_RESET    

我能不能麻烦您告诉我如何计算这些参数

非常感谢。

 

此致、

Li、Gang

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我将此问题转发给可以回答此问题的产品线。 他们最好回答这个问题。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    下面是您列出的参数的说明、以及如何选择这些值。

    LL: 突发模式 阈值(有关如何在仿真中选择电压、请参阅第8.2.2.20节"突发模式编程")

    TD1、TD2:高侧和低侧栅极驱动器的死区时间(UCC25630采用自适应死区时间控制、因此该值已过时、无需设置。)

    Tmax:最大栅极导通时间(根据数据表、UCC25630的值为14.5us。 如果您想仿真确切的数字、请输入14.5us。 此参数供客户测试不同的最大栅极导通时间)

    VSS_INIT:SS 引脚上的初始电压(在实际 应用中、该电压应为零。 此参数为客户提供、可灵活地更快启动、从而加快仿真)

    FAULT_RESET:故障期间的暂停时间(UCC25630的值为1s。 由于这段时间很长、我们将为客户提供参数以进行调整、从而加快仿真)

    对于其他电路参数、 您可以使用 设计计算器(链接如下)或在线 webench 工具。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Yalong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yalong:

    实际上、我有一些问题、我的模型无法工作(根本无法启动)。 此错误是否由上述错误参数引起?
    以下是错误消息:

    <<<<<<<<< 错误消息 ID:5046 >>>

    无法找到正在启动的操作
    256次尝试后的点。 例如、检查
    以下器件:


    X$U2.X$U1.X$U12.A_COMP、X$U2.X$U17.X$U3.A_BUF
    X$U2.X$U17.X$U4.A_BUF、X$U2.X$U7.X$U10.A_BUF
    X$U2.X$U7.X$U48.A_BUF

    (X$U2是 UCC256301的标签)
    很抱歉打扰你。
    非常感谢。


    此致、
    Li、Gang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yalong:

    非常感谢、我已经解决了我的问题。 谢谢你。

    此致、
    Li、Gang