This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL331:您是否有用于 TL331的 simplis 模型?

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750785/tina-spice-tl331-do-you-have-simplis-model-for-tl331

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

我将在 simplis 上构建功率级系统模型、并需要 TL331IDBVR 的 simplis 模型。 但  TI.com 上只有 TL331的 SPICE 和 TINA 模型、它在 simplis 上不起作用。

那么 、您是否有用于 TL331的 simplis 模型?

很抱歉打扰你。

谢谢你。

此致、

Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gang:

    遗憾的是、我们也没有用于此部件的 SIMPLIS 模型。

    Herman