This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7763:PMP7763变压器

Guru**** 2586035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749636/pmp7763-pmp7763-transformer

器件型号:PMP7763

任何身体都能帮助您从 GCI 技术找到变压器 G094173LF、或者替代它。

我很难在市场上找到它。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    它可能需要用类似的风比和额定电流进行更换。 但是、专家支持此 IC、用于设计的电路已中断使用。 他将在下周回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    请直接联系 GCI? 他们应该能够为您提供帮助。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi