请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
目前 、我正在使用贵公司销售的功率放大器(LM1875T)。
我尝试通过使用 LM1875T 使反相放大器电路将振幅放大约1.2倍。
我们设置将200Hz 和40kHz 信号乘以功率放大器输入信号的波形。
然而、当使用示波器观察 LM1875T 的波形输出时、观察到波形的放大和消除交替重复
此外、当使用 A/D 转换 器观察到类似现象时、还观察到波形从放大状态切换到消失状态时、振幅会发生动摇。
当图片显示了波形如何放大和消失时、您可以在必要时进行显示。
这种现象是否有任何原因?
谢谢你。