This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28911:变压器匝数比

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750693/webench-tools-ucc28911-transformer-turns-ratio

器件型号:UCC28911

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC28911、并对 webench 结果有疑问。

如果您能提供建议、我会很高兴。

--

我使用了有关 UCC28911的 webench 并获得了结果(请参阅随附的文件。)

根据 webench 报告、匝数比(NAS)= 16:19、匝数比(NPS)= 63:19。

但它们与数据表方程不对应。

请参阅随附的 URL

那么、您能否告诉我 原因。

e2e.ti.com/.../Webench_5F00_UCC28911D_5F00_20181108-_2800_002_2900_.pdf

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi1、

    我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您使用 WEBENCH。
    正如 Mike 在之前的回复中提到的、是的、WEBENCH 计算稍有不同。
    但是、即使采用 WEBENCH 匝数比、设计也应该仍然正常工作。

    NPS = 0.48*(75.1)/((24+0.45)*0.413)= 3.56接近63/19(3.31),从实际计算值中始终有一些裕度,只是为了提供一些余量,以便在可能的情况下为设计选择不同的现成变压器
    因此、我们在这里应该很好、您可以在设计中使用这些匝数比、这应该很好。

    nas =(20+0.45)/(24+0.45)= 0.83接近16/19 (0.84)
    现在、我们假设 Vaux 在设计中为20伏、Vout 为24伏。 最大 Vdd 钳位电压为~ 26伏。

    在数据表中、VAUX 被认为是7伏、这是 Vout 为2伏时的最大 Vdd 关断阈值(当该设计的实际 Vout 为5伏时)、这是因为当电池电压也降至2伏时、它还支持电池应用的 CC (恒定电流)区域、 IC 仍应保持运行且 Vdd>Vdd_UVLO_OFF
    当电池电压上升至5伏时,VAUX 也将上升至接近17伏(17.45*VSEC/5.17)

    在 WEBENCH 中、我们设计的 Vaux 为20伏、Vout 为24伏、因此匝数比不同。
    因此、在这种情况下、即使您的 Vout 从24伏降至更低、Vaux 也会相应地从20伏下降、但仍应保持在关闭阈值以上。

    我们始终可以通过委托(NAS)匝数比设计低 Vaux 或高 Vaux。 不过、可能会相应地影响满载或轻载效率。

    我想设计应该可以正常工作。  

    如有任何问题、请告知我

    谢谢
    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    感谢你的答复。

    我了解 WEBENCH 变压器的设计概念。

    我将与客户分享您的意见。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一