This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82130:未找到部分器件型号、例如 TPS82130/TPS62130

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62130, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750001/webench-tools-tps82130-partial-part-number-not-found-e-g-tps82130-tps62130

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:WEBENCH-POWER-DESIGNERTPS62130TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  1. 我转到 Webench 的"开始页面"、
  2. 然后选择"DC/DC"、这将使我转至:
  3. webench.ti.com/.../switching-regulator
  4. 我在器件型号字段中输入了"TPS82130"(实际上是"TPS62130")
  5. 并收到消息
  6. "抱歉,我们找不到 "TPS82130"....。

但是、当我使用 TPS82130数据表 PDF 中嵌入的链接时、效果似乎很好

 

BTW、是否可以在原理图中添加"镜向探头"或器件... 例如,我想在电源“碰撞”期间监控 PG 行为??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    我们很快就会回来。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您的反馈。

    是否可以清除浏览器缓存并重试? 与未在搜索栏中查找部件相关的问题现已解决。 此外、要添加示波器探头、您需要将 WEBENCH 原理图导出到 TINA-TI (使用"Simulation"旁边的"Export"选项卡并选择 TINA-TI 作为导出选项)、然后根据需要在 TINA-TI 中添加更多探头。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的公司 IT 不允许我安装 Tina。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    我们在 Webench 原理图中添加了 PG 探针。 您将能够在12月中旬之前在我们的下一个版本中看到 TI.com 上的最新更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这太棒了!

     

    我在 Electronica 遇到了您的“Webench Guy”(或者它是嵌入式的吗?),所以请转达我对他和/或团队的个人感谢,感谢他们对反馈的跟进:-)