This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00164:有关 TIDA-00164板的问题

Guru**** 2586005 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, TIDA-01214, ADS8688A, TIDEP0033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750226/tida-00164-questions-about-tida-00164-board

器件型号:TIDA-00164

早上好
我是一名意大利工程师、我正在为一家管理废水处理厂的公司开发数据采集系统。 我需要从模拟传感器采集数据、 您的 ads8688 ADC 就像这样
非常适合我的应用。 一段时间前、我检查了您的站点、找到了您的参考设计电路板(TIDA-01214)、并询问了一些有关该电路板的问题。 但是、再次搜索您的站点、我找到了您的 TIDA-00164电路板、在我看来、这似乎是一个更好的解决方案。

我的目的是将该板集成到我正在开发的器件中、该器件使用具有 SPI 接口的 ARM cortex CPU 板。

我的问题是:

1 -您是否确认可以通过 SPI 总线将电路板连接到 CPU?
2 -是否可以使用 ADS8688A 而不是 ADS8688来构建电路板? ADS8688A 的扩展测量范围±1.28V、±0.64V 对我很有用、因为某些传感器会生成±1.0V 范围内的输出信号。

3 - 我的某些传感器生成4 - 20mA 范围内的输出信号。 如果使用 ADS8688A、电路板特性如何变化?

非常感谢你的帮助。
此致。
Mauro Pagliella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    感谢您与我们联系。

    关于您的问题:

    1、是的、SPI 主器件应该能够操作 ADC。 请考虑用户指南第5.1.2节中解释的指南、最重要 的是、如果要使用上述隔离器、您需要使用上升沿驱动数据、并将 SPI 时钟保持在10MHz 以下。 仍支持更高的速度、但隔离器延迟必须由 SPI 主器  件补偿、TIDEP0033设计中对此进行了详细说明。

    2、乍一看、使用 ADS8688A 没有遇到任何障碍、它应该在很大程度上兼容。 但是、需要仔细查看数据表。

    3.对于组合电压和4-20mA 模拟输入,根据设计的要求,有多种实现方法。 我建议在 我们的 PLC 模拟输入 页面下查看不同的4-20mA 设计。

    此致、

    Ahmed