This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP8481:缺少 LMP8481 PSpice 模型

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP8480, LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745950/tina-spice-lmp8481-missing-lmp8481-pspice-model

器件型号:LMP8481
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMP8480

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

来自 DigiKey 网站"...digikey.com/product-detail/en/texas-instruments。 LMP8481ASQDGKRQ1/296-46592-1-ND/7062569"我下载了

LMP8480-Q1、LMP8481-Q1数据表

在数据表的第22页,我单击了 LMP8480/1 PSPICE 模型的链接 ,http: //ww  w w w w w w w w w w ti.com/lit/pdf/SNVM046。

(请注意、我已经改编了上面和下面的 URL、因为此编辑器对 URL 反应不好、我不知道如何强制它将它们视为文本。)

数据表 PDF 文件中的链接使我能够:

HTT p://ww w.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SNVM046&fileType=pdf

其中规定:  

您查找的页面可能已删除、名称已更改或暂时不可用。

请检查地址栏以确保正确键入链接、使用下面的链接查找所需信息、或在网站上搜索其他目的地。

如果您确定此 URL 有效、请向我们发送 有关断开链接的反馈。

如何查找 LMP8481的 PSpice 模型?

我计划将第三方电路仿真器的.SUBCKT 和符号转换为.SUBCKT 和符号

谢谢、

Bob P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、
    通常可以在 TI.com 上的器件产品文件夹中找到模型。

    您可以 在以下 URL 中找到 LMP8481 PSpice 模型:

    该数据表也在此处提供。

    所有 Spice 和 IBIS 模型均可在模型选择器页面上找到 :


    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的快速回复。  我已成功下载模型。  

    我看不到可以更改为.SUBCKT 的纯文本 PSpice 模型文件。  

    我将在该论坛中搜索有关 如何在第三方 Spice 仿真器中将 TI WEBENCH 中的模型用作子电路的更基本问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John 和任何感兴趣的读者、
    该论坛未提供任何有用的答案"如何在第三方 Spice 仿真器中将 TI WEBENCH 中的模型用作子电路"、但 Google 发现了这份出色的 TI 应用报告-这正是我所寻找的:

    www.ti.com/lit/an/sloa070/sloa070.pdf

    谢谢、
    Bob P.
    R. Peruzzi 咨询公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    有关我们的 Spice 类型模型以及它们的结构和 发布方式、有几个需要注意的事项可供下载。

     例如、对于信号链器件-放大器和多路复用器-我们的默认仿真器是 TINA 和 PSpice。
    如果 已发布 TINA 和/或 PSpice 模型、则其中任何一个都将具有您可以下载并在第三方仿真器中使用的模型网表。
    模型将发布到设备产品文件夹和上一条消息中给出的模型选择器页面。

    如果您不熟悉 TINA,则可以 从 ti.com/tool/tina-ti 下载免费的 Spice 仿真器 。
    TINA 模型作为压缩的模型文件和原理图发布在器件产品文件夹中。
    如果您已在台式机/笔记本电脑上安装了 TINA、则可以通过单击关联的参考设计 链接来打开原理图。
    或者、您也可以下载扩展名为*。TSC 的原理图文件。

    TINA 模型下载并解压缩到三个文件中:
    1.*。TSM 是 TINA 模型、其中包括网表和 TINA 原理图符号信息。
         您可以在活动的 TINA 会话中使用插入/宏命令将模型插入原理图。
    2.*。LIB 是独立模型网表、这是您所要查找的内容。  
        TINA .LIB 文件 使用与 PSpice 兼容的语法、因此您通常可以将 TINA 网表导入到 PSpice 中、它将正常运行。
        它通常也适用于其他第三方仿真器。
    3.如果要将模型添加到 TINA 的内部库中,则使用*.TLD 文件。

    您也可以将模型网表导入到 TINA 中。 这是应用手册的主题:
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    我们的 PSpice 模型作为独立模型网表或整个 PSpice 项目发布。
    独立模型网表文件具有 *。LIB、*。CIR、*。MOD 或 *。TXT 扩展名、可以作为压缩或解压缩文件发布。  
    两者都将在 PSpice 中工作、大多数也将在 其他第三方仿真器中工作。
    您可能必须更改某些仿真器的文件扩展名才能识别该文件。

    如果模型是压缩的 PSpice 项目的一部分、则它将包含模型网表文件和支持的原理图文件。
    模型网表 将具有*。LIB 扩展名。
    因此、如果模型作为 PSpice 项目发布、您可以下载并解压缩项目文件、然后在 您选择的仿真器中提取并使用模型网表。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    非常感谢您的指导。  我在 LTSpice 中下载并使用了 lmp8481_S.lib 文件。  我猜测 Tina Spice 的 解算器中有一个 LTSpice 没有的算法来处理步进模拟信号(电压和电流)。

    我通过升高 VCC 来检查了 lmp8481_s。  当达到阈值时、条件(if 语句) VCVS 会尝试在零时间内从零伏跳转到其他电压。  解算器会执行更精细和更精细的时间步骤、直到它放弃并失败。  我的解决方案是将模型复制到另一个名称、并为其创建一个新的符号、该符号具有新名称。  在新的.lib 文件中、编辑"E"源代码和一些"G"源代码行。  我为收敛牺牲了电源自检。

    在 Verilog-AMS 中、我知道如何使用指数瞬态函数来避免不连续性。  我确信在 SPICE 中可以采用类似的方法。  另一方面、Tina Spice 可能不会出现问题。

    当然、您的模型是免费提供的、不提供任何保证、我很乐意使用这些模型。  我只是一个建议、您的模型设计人员可以使用它来为您提供的产品增加价值。  即使是免费的、它也具有 TI 品牌。

    谢谢、

    Robert Peruzzi。  R. Peruzzi 咨询公司