This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01580:TIDA-01580

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749175/ccs-tida-01580-tida-01580

器件型号:TIDA-01580

工具/软件:Code Composer Studio

先生、您好、我是 Mam、

我的问题是将 ARM MCU 替换为 TI RF430152H。 在这种情况下、我是否可能知道这一点?

我们的开发和环境基于 NFC 而不是 BLE、我需要朝着这个方向努力。

在电流 I`m 上、使用 MCU RF430152H 和 PPG 为医用级血压计算算法。  

我看到电路板 TIDA-011580将是获得测试结果的良好测试平台、但我们的目标是使患者监护仪围绕上述 TI MCU 运行。

我`m 感谢您为我提供的帮助。

您的 Sincelly、

Nestor Ramallo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nestor、您好!

    感谢您的参与。

    对于此应用、我们尚未在两个器件之间进行任何比较研究。 但我建议比较存储器大小和 GPIO。 您是否计划将相同的 AFE 用于 PPG 测量?

    如果需要、我可以帮助您查看 AFE 部分的原理图。

    如果您需要 TIDA-01580的代码、请查看 http://www.ti.com/tool/TIDA-01580上的设计文件夹

    此致、

    Sanjay R. Pithadia