This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LOG101:如何将 SPICE 模型导入 Orcad Capture? 或者通过任何方法将该 SPICE 模型与我自己的原理图结合使用?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LOG101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749915/tina-spice-log101-how-to-import-spice-model-to-orcad-capture-or-any-way-to-using-this-spice-model-with-my-own-schematics

器件型号:LOG101
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我很高兴了解 TI E2E 社区。

我在写这个问题时想问我如何将 LOG101 SPICE 模型导入到 Orcad Capture 中。

我一直在尝试操作三个文件(mod、sch。 SLB)、但我始终会在 LOG101 SLB 文件中看到空白页。

此外、当我打开 LOG101.sch 文件时、我总是会遇到这样的错误  

找不到'C:\Users\(my_directory)\LOG101.sch'的本地库'C:\spice\Burr BRN\LOG102\LOG102.SLB'

找不到'C:\Users\(my_directory)\LOG101.sch'的本地库'C:\SPIC\Burr BRN\LOG102\LOG101.SLB'

基本上、由于没有部件符号、LOG101.sch 文件似乎找不到自己的 LOG101.SLB 文件。

我是否可以采取任何方法来解决此问题? 我最初的目标是将此文件导入到 OrCAD Capture 中并在我的电路上集成 log 101芯片。

是否有任何库。 LOG101用户支持的文件?

非常感谢您的帮助、

JAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaehhoon、

    这是一个非常旧的模型、不是我们发布的最新格式。 但是、您仍然应该能够使用它。

    (1)将.MOD 文件重命名为.LIB。 这是模型文件。

    (2)在 Orcad 中创建一个新项目(通常情况下、无论您使用的是哪种模型、您都会执行此操作)。

    (3)打开一个空原理图并创建一个新的仿真配置文件。 在配置文件中、从步骤(1)中关联此.LIB 文件。

    (4)使用符号编辑器为此模型创建符号。 这应该会创建一个.OLB 文件

    (5)将 OLB 文件添加到工程中、并在原理图上实例化 OLB 文件中的符号。  

    (6)围绕该模型构建您的电路并进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    您好、Nikhil、

    非常感谢您的回复。 这帮助我找到了我应该寻找的东西。

    不幸的是,我无法解决这一问题,因此我想请你进一步帮助。

    1) 1)我将 LOG101.MOD 重命名为 LOG101.LIB

    2) 2)我打开了 PSPICE 模型编辑器、并使用了"创建捕捉部件"、将 LIB 文件转换为 OLB 文件。

    3) 3)我在 Capture 中添加了该 OLB 库、并手动添加了有关设计资源库和 PSPICE 资源模型库的 LOG101.LIB 文件。

    我在仿真设置的"库"选项卡上添加了此库。

    但是、我收到错误消息、说 X_U2使用的 Subcircuit LOG101未定义。

    这是否是兼容性带来的问题? 或者我错过了什么吗?

    非常感谢您在 adnvace 中的帮助、

    此致、

    耶夫勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了 MOD 文件、模型存在。 您是否创建了"Simulation Profile"并将 LIB 文件添加到其中? 这就是仿真器知道在哪里查找模型的方法。 根据您的消息、您似乎没有这样做、因此仿真器无法找到模型。