This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:TIDA-01495

Guru**** 2588675 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749222/tida-01495-tida-01495

器件型号:TIDA-01495

尊敬的先生:

我们计划遵循适用于480瓦交流/直流转换器的 TI 设计 TIDA-01495。

技术规格中提到工作环境温度为25至55。

我们正在寻找-40至+60摄氏度的工业运行。

您能不能建议设计中的限制以达到此工作温度,我们还需要满足 MIL-STD-810G 振动、EMI/EMC - MIL-STD-461F。

请根据我们的要求适当地建议您的设计。

此致

Ramakrishna、DGM、D&E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramakrishna、您好、祝您好。 我们已收到您的查询、我将其转发给我们在印度的电力输送团队。 请了解、今天是 TI 的假日、下周初之前我们将无法发送详细的回复。 关于您的具体问题、我可以帮助您提供有关 TI 参考设计策略的一些见解。 设计本身在 TI.com 上设置为"按原样"使用、期望像您这样的客户可以针对您自己的应用和用例定制设计。 因此、我们将能够为您的问题提供一些特定的反馈、但我们可能不会根据请求对设计进行任何修改、以满足特定的 MIL 或温度等级性能要求。

    我们的团队一定会向您提供有关在工业温度下运行该设计的限制以及该设计是否能够实际满足您在查询中概述的 MIL 标准的回复。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramakrishna、

    对于扩展温度范围、您需要查看我们的产品系列、并使用满足您的温度范围要求的等效器件。 因此、该设计对您提到的温度范围没有任何限制。 电容在低温下较低;因此您应该交叉检查这些值。 启动也是您应该注意的一个潜在问题。

    较高温度侧不是问题。 它仅增加5度。 如果您有更好的热管理、则可以轻松地对其进行管理。 但是、在低温运行时需要特别注意。 一旦电路开始、它将会预热并无故障工作;但启动是这里最关键的问题。

    此致、

    Salil