This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:低8节电池和高8节电池的电压采样差异很大

Guru**** 2584395 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747604/tida-01093-the-voltage-sampling-of-the-low-8-cell-and-the-high-8-cell-is-very-large-difference

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的 TI 员工

     我们参考 TIDA-01093设计了电池系统。 现在发现低8节电池和高8节电池的电压采样差异很大、采集电压如下图所示。 不知道原因是什么、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。

    感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tony

    以下是一些测试问题、可帮助您了解更多详细信息

    您是否使用分压器模拟电池或真实电池? 您施加的电压是多少? ?有充电电流还是放电电电流?两个 bq76930 μ A 的电流消耗有多大

    您能否与我们分享原理图和布局?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    如果误差影响一组电池、请检查电路板组件上是否存在导致移位的部件机械应力。 如果是单节电池、请按照 Jessica 的建议查找流入电源或输入引脚的电流。 流入 VC8和流出 VC7的电流可能会导致电池上的电压过低、同时会略微升高相邻电池的电压。 到 VSS 的电流将使一个电池读数低、另一个电池读数高。 除了 IC、还检查电容器泄漏、助焊剂残留物或电路板上的其他污染。
    提到原理图和布局、您可以与当地的 TI 支持人员一起使用。 自从 Jessica 发表文章以来已经有一周时间了、我会将其标记为"认为已解决"。 如果还有其他问题、请回复、或者再次发帖。