This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK03328:无法创建 WEBENCH 项目

Guru**** 2990430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749872/webench-tools-lmk03328-webench-project-could-not-be-created

器件型号:LMK03328

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 WEBENCH 团队、

客户尝试使用 WEBENCH 仿真 LMK03328。 但 WEBENCH 会继续显示"Project could not be created (无法创建项目)"这句话、并且不会继续进行仿真。

请告诉我如何解决此问题吗?

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、

    我们很快就会回来。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱丽丝

    我尝试使用 IE 11的默认设置、设计是意料之中的、如下面的屏幕截图所示。

    您能否提供有关设计的更多详细信息?

    此致、

    Alfred