主题中讨论的其他器件: LMG1020、 LMG1210
您好!
我正在为我的主毕业项目设计一个脉冲光源。 我将 TIDA-01573用作参考设计。 我还以激光二极管制造商提供的应用手册为基础、例如:
(第3页图 2)或
(第1页图 2)。 这些设计几乎没有什么不同、我认为可能允许使用雪崩晶体管。 与雪崩晶体管相比、使用 GaN 晶体管有哪些优势? 其中一个 TI 文档是 MOSFET 和 GaN FET 之间的比较、但我没有找到与雪崩晶体管的比较。 但是、在两种设计中、激光二极管外壳(与激光二极管阴极连接)无法接地。 我希望在 TO18 5.6mm 外壳(引线电感约为5nH)中使用激光二极管、因为它的镜头保持成本低且简单。 这意味着二极管散热器+透镜支架和器件接地之间将存在寄生电容。 我是否应将其视为潜在噪声源(具有高速电势变化的大金属元件)以及可能导致上升时间更长的因素(与相同情况/电感相比、但未将阳极或阴极连接到外壳)?
此致、
Nils