This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292

Guru**** 2815435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749195/ads1292-ads1292

器件型号:ADS1292

大家好。 我对 ADS1292有疑问。 我正在制定一个项目、计划使用 ADS1292提供的内部电流(小电流)注入人体。 为此、我需要在 IN2中使用3个电极、也可以使用2个电极的甲基二极管进行配置。 在数据表中、我找不到有关它的简要说明。 如果有人能回答我的问题、我会很感激。 谢谢

相关信息

Rannvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、海报!

    我们的专家团队在感恩节假期与家人和朋友一起度过了一个当之无愧的假期。 我们对延迟答复您的问题表示歉意、但我们将于26日星期一返回。 每个人都很开心的感恩节!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bijaya、

    感谢您的发帖、很抱歉耽误您的时间!

    如果我正确理解您的设置、您将需要3个电极:两个用于测量(IN2P 和 IN2N)、一个用于连接到 RLDOUT 的偏置电流。