This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:仿真错误

Guru**** 2583325 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749805/tina-spice-ucc28950-simulation-error

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS40210

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我在运行 TINA 时遇到问题。

我使用 TINA 的最新版本、但当我运行它时、会显示一个错误代码。

特定 的错误代码是'Tina.exe'模块中地址00911894处的访问冲突。 读取地址0000009C。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我在 E2E 上发现了一些报告了此问题的主题。

    TINA/Spice/TPS40210:模块"Tina.exe"中地址00874B13处的访问冲突。 读取地址0000009C

    您可以在论坛上搜索并尝试这些主题中建议的解决方案。 如果这不能解决您的问题、请与我们共享您的.tsc 文件、我们将研究该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。