Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5141-Q1, LM5150-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5150-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5141-Q1、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好
将 LM5141-Q1的 PSpice 模型导入到 TINA_TI 后、我正在进行编译。
(我在 TI-web 上下载了它们的 PSPICE 模型)
在编译过程中,TINA-TI 会显示一条错误消息“Invalid device:$CDNENCSTART.Line:#54”。
它似乎与 TINA 不兼容。
我发现了与 LM5150-Q1相同的问题
如何解决此问题?
谢谢