This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA188:设置 SPICE 模型的工作温度

Guru**** 2584265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749410/tina-spice-ina188-set-the-working-temperature-of-the-spice-models

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试通过 TINA-TI 软件测量 INA188的输入偏置电流。 我想将 INA188℃在75 μ F 环境中工作。 有人能告诉我如何设置 SPICE 模型的工作温度以及 TINA-TI 软件中 SPICE 模型的默认温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请浏览以下主题。

    如果要更改温度(默认值以外的温度),则可以转到选项卡 Analysis->Set Analysis Parameters,在第一行,您将看到参数“Temperature of Environment”。 默认值为27、您可以更改它。