This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61170:PSpice 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3481, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749248/tina-spice-tps61170-pspice-issue

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3481

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户报告说.subck 文件已加密、无法正常打开、但 LM3481 .subckt 等其他器件工作正常、您能帮您检查吗?

我粘贴了两个屏幕截图供您参考。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、


    TPS61170 PSpice 模型文件是加密的、而 LM3481是未加密的。 有关更多详细信息、请查看以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/692603

    您是否需要 TPS61170的未加密 PSpice 模型? 如果是、您可以通过 TI 电子邮件 ID (saketkumar_g@ti.com)向我发送电子邮件、我们可以在此处进行讨论。

    我现在要关闭此主题。谢谢!

    此致、

    Saket