This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:WEBENCH 是否支持热仿真

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749027/webench-tools-webench-power-designer-does-webench-support-thermal-simulation

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS54620

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

设计

我在 WEBECH 中找不到任何热仿真

我在哪里可以找到它们、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、
    我们目前在新的 WEBENCH 工具中的发展蓝图中没有热仿真功能。 但是、我们具有热警报功能、当您在设计中选择替代组件时、如果超过 IC 或 MOSFET 等组件的结温、该功能将向您发出警报。
    如果您有更多问题、请告知我们。
    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否分享如何使用 WEBENCH 中的热警报功能?
    我想尝试一下、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试为此查找正式文档、但每个人都在这里度假直至星期一。  

    我在这里简要解释一下这个想法。

    这是 TPS54620的典型设计: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6E54731FCBF65053 此设计的标称开关频率(Fsw)为~880kHz。 现在、假设您要更改任何可能导致 IC 过热的组件或条件、则会触发热警报。 为了显示如何触发警报、我将设置 FSW 的默认计时电阻器从先前的53.6k Ω(对于 fsw=880kHz)更改为22.6k Ω(这会导致2MHz 的 Fsw 值大得多)

    一旦更改、由于 Fsw 较高、IC TJ 现在为~170°C、并发出如下所示的警报。 您可以通过单击右上角"导出"按钮旁边的警告钟标识来重新访问警报。 更改了此处的 Rt 设计链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=644855F7D4BE4E6A 

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    模块