This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01021:TSW14J57 JESD204B 在加载固件时关断

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021, ADC12DJ3200EVM, LMK61E2, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748161/tida-01021-tsw14j57-jesd204b-shuts-down-when-firmware-is-loaded

器件型号:TIDA-01021
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVMLMK61E2ADC12DJ3200

在将两个 ADC12DJ3200EVM 板和2个 TSW14J57 JESD204B 同步的过程中、TIDA-01021设计中遇到了一个奇怪的问题。

我正常通过 HSDC Pro 软件连接到其中一个 TSW14J57板、然后尝试连接到同一台计算机上的另一个 TSW14J57板。 在这不起作用后、我注意到其中一个 TSW14J57板(第一个板)出现故障。 它未正确断电、所有光电二极管都关闭、风扇停止旋转、但就位抖动。

在 TSW14J57板断电后、我能够重新启动该板、并通过 HSDC 专业版软件连接到它、但是现在、如果我尝试将固件加载到该板、它将关闭。

我不确定这是机械问题还是固件问题、我需要有关如何继续解决此问题的帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:它似乎不是机械问题。 我关闭了除第一块 TSW14J57板(TIDA-01021、ADC12DJ3200EVM 和第二块 TSW14J57)之外的所有其他板。 在这些条件下、我能够正常地将固件加载到电路板上、而不会导致关断。 然后、我为所有其他板通电、没有任何问题。 但是、在将固件加载到第二个 TSW14J57后、第一个 TSW14J57会立即关闭。

    我正在寻找此问题的解决方案、是否可能需要特殊固件来在 TIDA-01021配置中运行 TSW14J57板? 目前、我使用的是固件"ADC12DJxx00_JMODE2_trg"、该固件加载"TSW14J57revE_BRAM_RxOnly" 16L_TRIG_firmware"接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J O、您好、感谢您关注德州仪器。 您似乎有两个有关此主题的 E2E 主题。 我将把您与原始设计联系起来、但我注意到、我们的 ADC 团队的一位工程师似乎向您提供了回复、并期望他能回复您。 你是否听到他的任何声音(J. Brinkhurst)? 只需确保在我们的设计社区内部不会重复工作。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够解决的第一个问题、请参阅我更新的评论。 这是基于第一个问题中描述的相同设计而出现的第二个问题。 我还没有听到任何关于本主题中概述的问题的答复。 希望很快收到回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人可以研究这个问题? 我不想自行解决此问题、因为其中一个主板在此过程中出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J O、

    我假设您正在使用最新的 HSDC Pro 软件(High Speed Data Converter Pro v4.90.02)进行测试。

    您能否尝试在两台不同的计算机上连接两个 TSW14J57板并分别加载 FW?

    希望能解决这个问题。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在已经使用两台计算机测试了此系统(如 TIDA-01021和此问题所涉及的主题中所述)。 每次连接到时钟和同步板输出2的数据采集板发生故障时。 我将详细列出我的故障排除流程。 两台计算机都运行的是 HSDC Pro 的最新版本、我可以在网站上下载。 GUI 版本4.90、dll 版本0.1、固件0.3、修补程序版本-未应用修补程序。

    启动过程 α
    1.我打开两块 TSW14J57数据采集板以及连接到它们的两块 ADC12DJ3200EVM 板。
    2.打开时钟和同步板。
    3.我将固件加载到两个板上("ADC12DJxx00_JMODE2_trg"、该板加载"TSW14J57revE_BRAM_RxOnly" 16L_TRIG_firmware"接口)(将采样率设置为2.7GHz)。 两个电路板均接受固件、灯依次为 D1打开、D2关闭、D3打开、D4关闭、D5-D8打开。
    4.我将第一个低级配置文件加载到计时和同步板(1021_LMK61E2_33.75MREF.cfg)
    5、配置被置位后、连接到同步和时钟板输出2的 TSW14J57捕捉板关闭(并不总是立即)。
    6.连接到时钟和同步板输出1的 TSW14J57捕获板现在可以捕获数据、按下 HSDC PRO 软件上的捕获按钮后、连接到输出1的 TSW14J57捕获板上的灯将移动到以下序列: D1导通、D2关断、D3关断、D4闪烁、D5-D8导通。

    启动过程 Beta
    1.我打开两块 TSW14J57数据采集板以及连接到它们的两块 ADC12DJ3200EVM 板。
    2.打开时钟和同步板。
    3.我按正确的顺序将所有配置文件加载到时钟和同步板以及 ADC12DJ3200 EVM 板(在链接到的原始问题中进行了说明)。
    4.我在连接到时钟和同步板输出1的 TSW14J57revE_BRAM_RxOnly"上加载固件("ADC12DJxx00_JMODE2_trg"接口)(将采样率设置为2.7GHz)。
    5.我在连接到时钟和同步板输出1的 TSW14J57采集板上捕获数据。 这是成功的、二极管读数 D1导通、D2关断、D3关断、D4闪烁、D5-D8导通。
    6.我在连接到时钟和同步板输出2的 TSW14J57revE_BRAM_RxOnly"捕获板上加载固件("ADC12DJxx00_JMODE2_trg"接口)(将采样率设置为2.7GHz)。
    7.连接到时钟和同步板输出2的 TSW14J57采集板立即发生故障

    启动程序伽马
    1.我打开两块 TSW14J57数据采集板以及连接到它们的两块 ADC12DJ3200EVM 板。
    2.打开时钟和同步板。
    3.我按正确的顺序将所有配置文件加载到时钟和同步板以及 ADC12DJ3200 EVM 板(在链接到的原始问题中进行了说明)。
    4.我在连接到时钟和同步板输出2的 TSW14J57revE_BRAM_RxOnly"上加载固件("ADC12DJxx00_JMODE2_trg"接口)(将采样率设置为2.7GHz)。
    5.我在连接到时钟和同步板输出2的 TSW14J57采集板上捕获数据。 这是成功的、二极管读数 D1导通、D2关断、D3关断、D4闪烁、D5-D8导通。
    6.我在连接到计时和同步板输出1的 TSW14J57采集板上加载固件("ADC12DJxx00_JMODE2_trg"、该固件加载"TSW14J57revE_BRAM_RxOnly"接口)(将采样率设置为2.7GHz)。
    7.连接到时钟和同步板输出2的 TSW14J57采集板立即发生故障。
    8.我在连接到时钟和同步板输出1的 TSW14J57采集板上捕获数据。 这是成功的、二极管读数 D1导通、D2关断、D3关断、D4闪烁、D5-D8导通。

    Beta 和伽马启动过程之间的差异是我将固件加载到两个 TSW14J57数据采集板上的顺序。 我可以单独加载固件并从任一电路板收集数据、同时与时钟和同步电路板进行连接和同步。 但是、一旦我尝试同时将固件加载到两个板上、只有连接到时钟和同步板输出2的 TSW14J57数据采集板立即发生故障。

    我在两个系统之间切换了绿色 FMC 适配器板和电缆、结果相同。
    我还用相同的结果交换了 TSW14J57数据采集板。
    我还用相同的结果更换了 ADC12DJ3200EVM 板。
    我还使用相同的结果交换了 TIDA-01021同步板。

    请告知问题可能是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J O、

    您能否在下面进行确认:

    1.将两台 TSW14J57连接到两台不同的计算机后、 第一个 TSW14J57板关闭问题是否得到解决?

    现在 、连接到时钟板输出2的 TSW14J57采集卡发生故障。    故障、捕获卡关闭(所有 LED 熄灭)或出现错误意味着什么?

    Hope、最初两个 TSW14J57捕捉卡都在正常捕捉模式下运行。 plz 确认?

    实际上、时钟不会影响 TSW14J57性能、这种关断/故障可能是由 TSW14J57采集卡的电源导致的。

    您能否交叉检查 TSW14J57采集卡的电源?

    1.为两个 TSW14J57提供单独的+12V / 2A 电源。

    2.测量 测试点 TP38处的电压与 TSW14J57上的 GND (应为+12V)

    3.在两个 TSW14J57上加载 FW 之前和之后测量电流。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal