This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28632:使用 WEBENCH 和 ucc28632进行设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744128/webench-tools-ucc28632-designing-with-webench-and-ucc28632

器件型号:UCC28632
主题中讨论的其他器件:PMP9643

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

首次使用 WEBENCH (看起来很简单、想知道所有这些是否都足够简单)时、出现了以下设计:

e2e.ti.com/.../WBDesign8.pdf

查看设计、我有几个问题:

1.变压器是否有必要进行重大更改,或这是否足够?

2.看一下原理图、它看起来像一个基本原理图。 原理图设计的描述是否绝对足够,或者这是否意味着要使用与其它 TI 参考设计类似的设计?

如果有人能澄清、那就更好了。

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、
    以下是我的一些评论-

    a.变压器设计在这种情况下看起来不错、因此我们应该在这里可以。
    b.是的、这看起来是 EVM 原理图的简化版。 我看到在 CS 引脚上没有栅极电阻器、滤波器电路(RC 电路)、在 VDD 引脚上没有去耦电容器。 除此之外、我们还应该保持良好的状态。
    c.在 EMI 滤波器设计中、目前在 WEBENCH 中未针对任何交流/直流设计启用该功能、

    我将等待在该设备上工作的联系人出现 b 点。)直到他本周休假回来。

    但总的来说、即使采用简化的 WEBENCH 设计、我们也应该仍然可以。

    还有一点、当前设计是使用没有器件型号的"理想 FET"创建的。 当 FET 上的电压/电流应力较高并且我们无法从库存中找到满足电压或电流或热要求的 FET 时、就会发生这种情况。
    但是、我们可以找到与设计要求不一致的器件、并在最终设计中使用散热器。

    如有任何疑问或疑问、请随时告知。

    谢谢
    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahil / Praveen、


    在 TI 参考设计中、有一个屏蔽"绕组"、尤其是 PMP9643。 我认为屏蔽绕组有助于降低初级侧和次级侧之间的电容。 我首先想知道添加这样的设置是否会对设计有用/有害。

    关于(b)、最好能得到一些反馈。

    如果您对 FET 有很好的建议、


    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    目前我们不支持 WEBENCH 中的屏蔽绕组。

    关于 b 点)、您可以期望 WEBENCH 设计帮助您进行原型设计。 对于其他系统级注意事项,包括 EMI 和安全/保护,您需要添加附加电路”。

    此外、由于负载电流为6.5A 时 MOSFET 结温较高、我们目前无法从数据 Bae 中找到满足热要求的 FET。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahantesh、

    TIDA-00367使用 IPP65R225 MOSFET
    www.infineon.com/.../Infineon-IPP65R225C7-DS-v02_00-en.pdf

    是否可以将其视为可接受的选择,还是建议更好的选择?

    谢谢、

    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我们已更新 Webench 设计、为  6.5A 情况选择下面显示的 FET。  当前最新代码位于本地服务器上。 我们计划 在2018年12月15日发布下一个版本。  在此版本之后、您将能够在 TI.com 上看到更改。

    此致、

    Mahantesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahantesh、

    非常感谢您的帮助。

    在您发布的屏幕截图中、IPP65R225C7似乎未列出:
    www.infineon.com/.../Infineon-IPP65R225C7-DS-v02_00-en.pdf

    将其与 SPP11N65C3进行比较
    static6.arrow.com/.../spp_a_i11n65c3_rev.2.91.pdf

    IPP65R225C7的额定值似乎较高。 是因为我错过了一些参数,它没有列在 Webench 数据库中吗?

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    目前、我们的数据库中没有 IPP65R225C7 MOSFET。 另请注意、IPP65R225C7 MOSFET 在电流条件下的额定值将更高。 这将间接增加 BOM 成本。
    更新的 Webench 设计将选择3个不同的 MOSFET、可帮助您进行6.5A 的原型设计。

    否则、如果您仍然明确希望我们在 DB 中添加 IPP65R225C7 FET。 我们将添加它、但这需要一些时间。

    谢谢、

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahantesh、

    我只是希望得到确认。

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、Manu、

    谢谢你。

    此致、
    Mahantesh