This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92691:TPS92691无法在 WEBENCH 中打开设计

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748793/webench-tools-tps92691-tps92691-cannot-open-design-at-webench

器件型号:TPS92691

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想从 webench 下载 TPS92691的 Spice 模型。 但是、此器件无法在 webench 上打开任何设计。

可在 webench 上使用 TPS92691吗?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeiro:

    请找到以下步骤来创建设计。

    a)转到 TPS92691产品文件夹并单击"Open Design"

    b)输入以下条件,然后单击“下一步”

    3) 3)搜索器件并单击"Open design"以创建设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul-San、

    感谢你的答复。 我能够创建设计。

    此致、

    Sato