请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010015 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UCC28064
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好:
从 UCC28064的数据表中、我找到了用于计算 PhB 和 BRST 电阻分压器的公式。 但 在编写010015用户指南之后、我找不到 PFC 功率级设计的多个设计参数。 您能帮我处理这些参数吗?
1.PoUT (PHB)
2.PoUT (最大值)
此致、
Li、Gang