This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9484:此参考设计是否有 DSN 文件?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747484/pmp9484-is-there-a-dsn-file-for-this-reference-design

器件型号:PMP9484
主题中讨论的其他器件:LM5122

你(们)好  

此参考设计是否有 DSN 文件?

谢谢!

PYTsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、我是 PY。 我检查此设计的 TI 参考设计文档库、并注意到我找不到 DSN 文件。 将请求转发给 BMC>BCS 业务部门,就像他们基于 LM5122进行此设计一样。 此致、John Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:
    该设计是由 Ambreesh 几年前创建的。 让我把这个交给他来寻求帮助。 BCS 没有设计文件。

    谢谢、
    Youhao