This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS56C215:负载瞬态仿真问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748886/tina-spice-tps56c215-problems-about-load-transient-simulation

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我从 Webench 下载了 TPS56C215的 Tina-TI、并希望从3~9 A 仿真负载瞬态效应

我用电流发生器替换了默认的 Iload 和 Rload、如下所示。

下面是我的设置:



仿真结果表明、输出电压变为-1.25、Vout 纹波比数据表大10倍。

我的仿真设置有什么问题? 为什么输出电压变为负电压?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用电阻负载开始仿真、以便它可以通过启动。 当它达到稳定状态时、您可以打开电流脉冲以应用瞬态。

    您当前所做的是在输出电压为0V 时消耗3A 电流、这意味着您将 Cout 放电至0V 以下。 使用电阻负载进行启动将解决此问题、因为负载电流将缓慢上升。