This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR16006:SPICE 模型

Guru**** 2584255 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748756/tina-spice-lmr16006-spice-model

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我们的客户检查 了 LMR16006X SPICE 模型的上升 SHDN 阈值。

他们在仿真中发现这是2.5V 而不是1.25V。

请检查 SPICE 模型的 SHDN 阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    请作为客户更改模型中的以下行。 使用1.25而不是2.5。