This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01021:两个 ADC12DJ3200EVM 与 TSW14J57同步

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021, ADC12DJ3200EVM, LMK61E2, LMK04828, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748106/tida-01021-synchronization-of-two-adc12dj3200evm-with-tsw14j57

器件型号:TIDA-01021
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVMLMK61E2LMK04828LMX2594

我正在尝试根据 TIDA-01021设计将两个 ADC12DJ3200EVM 板与 TSW1457数据采集板同步。 我已经测试了 TIDA-01021电路板的时钟输出、它似乎是输出来自射频输出 AM1、射频输出 BM1、射频输出 AM2和射频输出 BM2输出的正确时钟和参考信号。 AM1和 AM2均输出~ 9dBm 2.7GHz 正弦波信号(虽然不是特别清晰)、BM1和 BM2输出输出~ 9dBm 33.75MHz 方波信号。 但是、在为 TIDA-01021加载配置文件后、TSW14J57板会显示状态 D1打开、D2关闭、D3打开、D4关闭、D5-D8打开、并且 HSDC_Pro 软件会给出 DDR 对文件的读取 time_out_error。

下面是我当前为实现电路板同步而遵循的启动序列。 根据 ADC12DJ3200EVM 文档、ADC12DJ3200EVM 板已针对外部时钟进行了修改、每个 ADC12DJ3200EVM 和 TSW14J57对都经过单独测试、可与适用于 DEVCLK+和 LMK_CLKIN 输入的1GHz 外部时钟输入配合使用。

1。2个 ADC12DJ3200EVM 和 TSW14J57对通过 TIDA-01021板进行连接、如 TI Designs:TIDA-01021:适用于 DSO、雷达和5G 无线测试仪的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计手册中的图1所示。

2.所有5块电路板均已通电

3.电路板的配置文件按以下顺序加载:

和数据采集 GUI 中

      1021_LMK61E2_33.75MREF.cfg
      2.1021_LMK61E2_EEPROM_Write.cfg

      1021_LMK04828_33.75MREF_270MFCLK_33.75MSYSREF.cfg

      1021_LMX2594_A_B_2.7GCLK_33.75MREF_33.75MPFD.cfg
      5. 1021_LMX2594_A_B_2.7GCLK_33.75MREF_33.75MPFD_SYSREF_OFF.cfg (用于 SYSREF 关闭、ADC EVM 配置后)

ADC12DJxx00 GUI 中的调试功能

      6. 1021_LMK04828_33.75MREF_270MFCLK_33.75MSYSREF.cfg
      7. 1021_ADC12DJxx00_JMODE2_SRC_EN.cfg
      8 1021_ADC12DJxx00_JMODE2_SRC_clear.cfg

4.打开 HSDC Pro GUI 并加载 ADC12DJxx00_mode2_trg 固件

此时 、TSW14J57上的二极管读出: D1导通、D2关断、D3导通、D4关断、D5-D8导通

捕获数据可提供:DDR 读取文件 Time_out_error

问题:

1.我遵循的启动和同步过程有什么问题?

2.是否需要更改任何配置文件或固件以适应 TSW1457板(文档中显示的是56个板、而不是我使用的57个型号)。

是否需要更改任何其他低级设置才能使这些板与此 TIDA-01021设计正确同步、例如将 ADC12DJ3200EVM LMK 上的 SYSREF 频率更改为33.75MHz?

提前感谢您的帮助。 这些问题非常紧迫、我们正在等待测试此同步过程、然后才能购买附加电路板 ADCEVM 和数据采集板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、J O
    我正在查看您提供的信息。 我今天稍后会更详细地回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我用一个更改测试了相同的启动序列

    5. 1021_LMX2594_A_B_2.7GCLK_33.75MREF_33.75MPFD_SYSREF_OFF.cfg (用于 SYSREF 关闭、ADC EVM 配置后)

    这似乎会关闭33.75MHz SYSREF 输出。 我在最后再次尝试加载此配置文件、它似乎可以正常工作。 我之前尝试过这种方法、但没有成功、因此可能还有其他一些我不知道的问题。 到目前为止、我正在考虑这一问题是否已解决、但如果出现其他问题、我将更新此问题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J O、

    请按照以下视频链接中提到的 TIDA-01021编程顺序进行操作。

    在同步:软件设置中获取时钟

    在 最新软件中、所有配置文件名称都以1021更新为每个配置文件的开头、因此请考虑软件设置视频中显示的相同内容。

    软件文件夹中的 readme.txt 文件提供了与属于哪个电路板/EVM 的配置文件相关的信息。

    此 Readme.txt 文件需要进行少量更正、如下所示、我们将在下一个修订版中对此进行更新。

    6. 1021_LMK04828_CLKin0_SYSREF_Direct.cfg

    希望这能解决您的问题。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal