This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25505:尝试运行 bq25505仿真时出错:X_U1使用的子电路 BQ25505未定义

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748096/tina-spice-bq25505-error-when-trying-to-run-simulation-for-bq25505-subcircuit-bq25505-used-by-x_u1-is-undefined

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尝试运行 bq25505仿真时、出现此错误" ERROR (ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 BQ25505未定义"。 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 PSpice 中的错误吗? 您是否在仿真配置文件中包含了库文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 但现在我只获得了电路描述文件、仍然无法获取波形、在这里得到了该误差:

    这可能是一个简单的仿真问题、但我无法通过 bq25505瞬态模型获得该问题。 能够获得正常电路波形。 请帮助。 我的 bq25505模型图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否连接项目(如果是 PSpice)和您正在仿真的测试台?

    我们将向您介绍并返回。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq25505-solar_2D00_PSpiceFiles.zipe2e.ti.com/.../bq25505-solar_2D00_PSpiceFiles.zip

    对于测试台、我将在输入 VIN_DC 为2V、时间瞬变为5s 的情况下对其进行仿真。 VIN_DC、VSTOR 和 VBAT_SEC 处的电压探头点、以查看是否发生电池充电操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发送文件。 您能否也确认 PSpice 仿真器版本? 我在 PSpice Plugin 16.2.0.P001中打开它、但无法打开它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在使用 Cadence OrCAD 17.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月、

    这可能是由于以下几个原因造成的:

    (1)数据量太大、无法进行仿真、因为这是切换的。 在构建模型时、西冲超过~ 1秒的时间已损毁 PSpice。 当然、这是在较旧版本的 PSpice (16.2)中构建的、但某些限制可能仍然存在。 请立即尝试使用< 1s 的 TSTOP 进行仿真。

    (2)如果在将时间更改为< 1秒后仍无法对设计进行仿真、则需要检查的第二件事是从16.2转换为17.2是否正确。 为此、请尝试在不同的位置从 TI.com 再次下载模型、并在 PSpice 17.2中再次打开模型以完成转换过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    感谢您的建议。 我已经尝试从 TI 网站重新下载 bq25505 pspice 模型、并使用了较低的 TSTOP。 仍然无法提供任何波形、只能提供描述框。 我现在变得疯狂了、有什么想法可以继续吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供仿真配置文件(数据收集选项卡)的快照?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中包括:

    我尝试将它们更改为"全部"、但仍然是相同的。 无波形、但得到以下结果:

    这是我错误的简单做法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在底部看到错误消息、则看起来您正在使用评估版本。 我们提供的模型不会在评估版本中运行。 您将需要 Cadence 的 PSpice 付费版本来运行此模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了,所有的问题...如果我用 TINA-TI 来尝试它,会不会一样?