This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:模块#39;TINA-EXE&#39中地址0097ED27处的访问冲突;TINA 版本9.3.150.328 SF-TI

Guru**** 2576015 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748128/tina-spice-tina-ti-access-violation-at-address-0097ed27-in-module-tina-exe-tina-version-9-3-150-328-sf-ti

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

e2e.ti.com/.../mytest.TSCHi、在运行简单的热仿真时、我在模块'TINA.EXE'中的地址0097ED27处获得了访问冲突、读取了地址0000002A。

附件是一个包含 mytest.tsc 的文件、用于生成该文件。 这是一个带有一个热敏电阻的简单电桥。

我阅读了有关这一问题和类似问题的其他答案。 我今天使用最新的 TINA 更新了 TINA。 我已重新启动 TINA、计算机、已删除以前的 TINA。

该错误是持久的、对我来说、它看起来像是内存违例错误。

请告诉我是否可以解决此问题、并告诉我如何解决。

此致、

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、在我的第一封电子邮件中、我查看并全面阅读了 e2e 中 TINA 的所有"访问违规"、但其中的非违规行为解决了我的问题。 我还尝试了这些"解决方案"中推荐的所有内容、但没有什么对我有用的。 不、这不能回答我的问题、也不能解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    我运行了 TSC 文件、但它不会给我任何错误消息。 您是否收到了所有 TSC 文件的此消息、或仅收到此 TSC 文件的消息? 如果是此 TSC 文件所特有的、请将原理图复制并粘贴到新的 TSC 文件中、然后尝试在那里运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    正如我在第一封电子邮件中所述、温度分析不起作用:分析-直流分析-温度分析。

    我尝试复制到新文件、但不起作用。 已尝试重新安装,但无法正常工作。 已尝试重新启动计算机,但无法正常工作。 请告知:

    Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Simple.TSCI甚至制作了一个简单得多的模型、该模型也不适用于热分析、仅适用于电压电源和热敏电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    很遗憾听到您的问题。 我对这个问题再也没有什么见解了。 我尝试在我的机器上重新创建问题、但它工作正常(温度分析)、如下所示。 您可以尝试使用我的文件(下面--它与您的文件基本相同,但具有用于测量电压的探头)。 如果这也不起作用、您能否在另一台计算机上尝试此文件? 这将有助于隔离问题。

    e2e.ti.com/.../0172.mytest.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlad、

    我能够重现您的错误。 显然、这是因为您的原理图上没有探针。 添加探头后、它应该起作用。 请告诉我这是否能解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    谢谢你 Nikhil、你的例子很成功。 探头似乎以某种方式解决了问题。

    我将在我的身边解决这个问题,如果出现这些问题,我将密切注意这些问题。

    感谢您提供快速准确的答案以及耐心。

    此致、

    Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这解决了我的问题。