This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:使能信号出现设计错误?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748067/tida-00951-design-error-with-the-enable-signal

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TIDA-01281

存在另一个错误。 根据 DSP PCB、使能信号连接错误。 它连接到 PIN2、但该引脚连接到 ADC 通道、这是不可能的。 正确的配置是什么?

 

请告诉我您解决此问题的方法是什么。

 

此致、

吉列尔莫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    从我的回复发布到您的电子邮件通信。

    此设计中不使用 Vboost ADC 信号。 这是 TIDA-01281中的一种配置、但不用于 TIDA-00951设计。 单缓冲器最初用于使用 TP1 pn TIDA-01281创建数字使能、以便在启用 U16和 U17的逻辑缓冲器电位之前将所有 PWM 置于就绪状态。

    然而、在测试后、由于在固件中确保了 PWM 状态、因此绕过了该功能、无需进一步启用。

    对于电流板测试、只需将缓冲器连接到 LV_AUX_3.3V 即可。

    此致、

    RAM