This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS563201:仿真值和实验值不匹配

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748372/tina-spice-tps563201-the-simulation-value-and-experimental-value-mismatch

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

下图是 TPS563201的启动 Tina 仿真。
软启动值约为455us。


下面 是 tps563201 EVM 用户指南上的启动波形。
软启动值为1ms。  

仿真值与测量结果不匹配。
仿真模型和实际电路之间有何差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    在宏模型中、您将找到一个参数作为"模式"、您可以将其设为"0"以观察实际软启动时间。 软启动时间在内部进行了修改、以减少仿真时间并更快地达到稳定状态。

    谢谢、

    Ayon