This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01021:不带掩码的传输线路

Guru**** 2585495 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TIDA-01021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745560/tida-01021-transmission-lines-without-mask

器件型号:TIDA-01021
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

你好!

您能告诉我、为什么您没有使用掩码覆盖 TIDA-01021 (与 LMX2594连接的传输线路)中的传输线路?

提前感谢!

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,不可能选择另一个论坛,只有这个论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Vic。 我们已收到您的查询、并且已通知拥有团队、即我们的工业测试和测量系统团队。 您应在1-2个工作日内收到回复。 您提到这是您唯一可以选择的论坛。 您能否就您选择的选项提出建议?

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John! 感谢您的回复!

    可能时钟和计时会更好。

    此致、
    维也纳国际中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    已经过去了一个多星期、但仍然没有任何回复。 我的问题似乎没有得到解决。 可以麻烦你回答吗?

    此致、

    维也纳国际中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    国际中心,我真诚地道歉并感谢后续行动。 最初提交给测试和测量团队的工作未完成。 我已经确保传输今天成功发生。 由于团队在印度、请提供一天的响应时间。

    此致、J. Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!

    此致、

    维也纳国际中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic.、

    在 TIDA-01021电路板中、LMX2594输出信号可能 会更高 至15GHz、为了改善高频下的插入损耗和回波损耗、 在 LMX2594的高频布线上移除了掩码。

    可以根据 制造供应商的建议在这些布线/传输线上设置掩码、以最大限度地降低工作频率下的插入损耗。

    希望它能回答您的上述问题。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajeet!

    非常感谢您的回复!

    此致、Vic。