This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01465:FDC2214和 MSP340的固件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01465, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744252/tida-01465-firmware-for-both-the-fdc2214-and-msp340

器件型号:TIDA-01465
主题中讨论的其他器件: FDC2214

您好!

FDC2214和 MSP340的固件不适用于参考设计 TIDA-01465电容式冰霜检测参考设计。 请提供。 我目前正在汇编一个、并且需要该固件。 设计该器件的工程师是 Richard Wang。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rizzo、
    感谢您的联系。 我很快会回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您发送电子邮件。 我下载了 GUI、它具有适用于 FDC2214的固件。 它看起来适用于 FDC2214评估板。 它是否还能与 TIDA-01465配合使用?

    此外、我使用的 MSP340与 TIDA-01465使用的 MSP340相同。 它还需要固件吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rizzo、很抱歉、我刚从商务旅行回来、有点晚了。 是的、您是对的、此固件也适用于 TIDA-01465。 请通过 GUI 通过 USB 连接器下载此固件。 实际上、固件适用于 MSP430和 FDC2214、无需固件。

    谢谢、如有任何问题、请告诉我。

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这回答了问题。 感谢您的帮助!

    Jonathan