请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好:
我了解到、可以 使用 连接 到 VREF 引脚的简单电阻分压器来设置 PhB 引脚和 BRST 引脚。 但我不知道如何计算分压器的上电阻和下电阻、因为数据表中没有相关说明。 那么、您能帮我计算 这两个引脚的分频器吗?
非常感谢。
此致、
李钢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.