This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10215:PMP10215未根据需要提供36V 输出

Guru**** 2386360 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10215, TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743782/pmp10215-pmp10215-not-giving-36v-output-as-required

器件型号:PMP10215
主题中讨论的其他器件: TPA3255

大家好、我在 PMP10215参考设计中制作了5个样片。 我获得12和3.3V 输出、但在18/36V 输出时没有任何结果。 我将3.3V 电压连接到 J4的引脚1、以查看我是否在36V 端子块获得任何输出、但仍然没有任何输出。 所有5个样片的反应都是相同的、因此我认为这是设计的函数、而不是制造错误。 有人对我有什么建议吗?

提前感谢您

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    在 J4的引脚1上施加3.3V 电压时、可将 Vout 从18V 切换到36V、但无论 J4-1上的电压如何、J1上的电压都应至少为18V。

    您可以通过将 S1开关在 ON 位置(引脚5和6短接)来打开转换器。 如果将 S1切换为"远程"、则可以通过对 J4的引脚3施加3.3V 电压来打开和关闭转换器。

    如果转换器无法启动、即使上述所有条件都正确、请检查是否满足以下条件1和2:

    1)网络"+400V"上的电压(即由 U6驱动的 PFC 级的输出)必须高于385V (这样、u11启用由 U2驱动的第二级)。

    2) 2)净额+24Vprim 上的电压必须大于23V、并且具有与+24Vswitched 相同的值(因此 Q5打开)。

    请考虑使用适合高电压的差分探针测量初级侧电压。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:
    感谢您的快速响应和支持。

    在步骤1中、应在哪里测量400V、我只测量309V、您是否知道原因是什么?

    此致
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    您应该在 TP15和 TP16之间测量~ 400V:这意味着您的 PFC 级已开启。 如果您测量的是30V、则看起来 PFC 级处于关闭状态、而30V 是峰值输入交流电压(309V/SQRT (2)=218Vac)。 请检查 U6 (Vcc)的引脚7上是否还有12V 电压。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我看到 U6的所有引脚都为0V、这很奇怪、因为端子块上有12V 输出、所以我希望 U6得到供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    U6的 Vcc 电压名为+12Vswitched、来自由+24Vswitched 提供的线性稳压器 Q7。
    请检查 TP23上是否有~ 24V 电压、+24V 开关电压上是否有24V 电压(一旦打开转换器、该电压就会激活)。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 TP23上只有20V
    此致
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TP11上的电压是多少? 如果 TP11上的电压也为20V、则 PFC 级应启动并具有400V 电压。
    另请检查当您连接 Q1、Q2、Q6、D11和 D12时、是否放置了隔离器隔离垫以避免短路。
    此外、应通过添加塑料垫片将散热器与 PCB 隔离。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1、Q2和 Q6均已焊接好、但尚未旋入散热器、是否存在散热器的缺失问题? 电路板的开启时间未超过2分钟、因此从不会发热
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要对36V 输出电压仅施加小负载、任何 FET 或二极管就不应存在大损耗。
    您能告诉我以下几点上的电压吗?
    TP18、TP23、TP20、TP24、TP11、 S1的引脚5 (当然、每个电压都以自己的接地端、初级或次级)为基准。
    谢谢、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TP18 = 12.5V
    TP23 = 20.5V
    TP20 = 11.9V
    TP24 = 3.3V
    TP11 =-20.4V
    S1的引脚5 = 3.3V

    谢谢、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    除 TP23和 TP11外、所有电压看起来都正确(我认为 TP11=-20.4V 是拼写错误;它应该是+20.4V、对吧?)。
    即使 TP23和 TP11 = 20.5V、提供12.5V 电压的 PFC 级也应启动、并且您应该具有400V 电压。
    BTW、由于此电源还用于为音频部分提供12V 和3.3V 电压、您可以在次级侧(J3的引脚1和2之间)的12V 上添加一个小负载吗? 我会说引脚1和2之间连接了一个390欧姆的电阻器。 这样、您在12V 电压下至少有10%的负载。 请检查 TP23上的电压是否超过23V (应为24V...25V)。
    另请检查为什么、即使对 U6的 Vcc 施加12.5V 电压、PFC 级也不工作(检查 Q6栅极上的栅极脉冲)。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算使用 PMP10215为 TPA3255参考设计供电、是否不使用 J1为其供电、或者您是否建议使用12V 电压?

    在 J3 TP11和 TP23的引脚1和2之间连接一个440欧姆电阻器时、分别增大到24.1和24.2V。

    我刚才尝试测量了 U6的所有引脚、但对电路板短路并造成损坏、但我还有更多需要测试的地方、它们有完全相同的问题。 因此、我可以看到、在连接440欧姆电阻器之前、U6未通电、但现在已通电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但现在仍为 J1加电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *但 J1仍无电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    是的、您可以为 TPA3255提供12V 和36V 电源(生成时)、因为 TPA3255的12V VDD 的电流消耗为~ 30mA (空闲模式下为14mA)。
    请记住、如果同时满足所有条件、您将获得 J1上的电压、例如 U6上的 Vcc >=12V、U2的 Vin >=23V (+24V 开关电压)、Vbus (+400V)> 385V。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Roberto、我将尝试加载更大的12V 电压、看看我是否获得输出。 最后一个问题是、我是否可以通过使用12V 电源为 TPA3255提供全功率输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    仅 TPA3255的内部管理需要12V 电压、因此输出功率不依赖于该电压。
    根据数据表的图7和8、36V 将定义放大器的最大 RMS 输出功率。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:
    我觉得厂家使用的组件容差太大、他们给我的报价非常便宜、可能是我遇到问题的原因。 当我连接 TPA3255电路板时、我从阿里巴巴购买到 PMP10215 12V 终端时、继电器 K1开始以1.5Hz 的速率进行开关、并随着时间的推移而提高速度。 不确定原因。 无论采用哪种方法、我都会将此主题标记为已解决、因为我认为这是制造中的问题、而不是设计中的问题。

    感谢你的帮助
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    好的、明白了。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Roberto