This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92512:在 WebBench 中使用 TPS92512

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747809/webench-tools-tps92512-using-the-tps92512-in-the-webbench

器件型号:TPS92512

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

谢谢 Atul

因此、VIN 参数是问题、

由于我计划使用汽车电池(12v)、并且当我插入这些参数时、TPS92512不存在

这是否意味着它不是有效的设计? 由于该器件本身可以在这种电压(Vout=10.5v)下运行

谢谢

Tzachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tzachi、

    请回复在 TPS92512器件上打开的其他 E2E 主题并关闭此主题。 此外、请分享您发现该线程存在问题的输入输出条件。

    e2e.ti.com/.../747776

    谢谢、此致、
    阿图尔