This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92512:在 webench 中缺失

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747776/webench-tools-tps92512-missing-in-webench

器件型号:TPS92512

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我一直在尝试使用 webench 来设计 TPS92512、但我似乎无法使用它

即使我从 TPS92512的 TI 页面开始、我似乎也无法选择它

该器件具有 TINA 模型、

是否有 TPS92512不出现在 webench 中的选项?

如何使用它来检查我的设计?

谢谢

Tzachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tzachi、

    请找到以下步骤来创建设计。

    a)转到 TPS92512 产品文件夹并单击"Open Design"

    b)输入以下条件,然后单击“下一步”

    3) 3)搜索器件并单击"Open design"以创建设计

    您可以使用仿真导出选项并选择 Tina 来在 Tina 中模拟模型

    谢谢、此致、

    阿图尔