This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00620:更改了设计以适应更高的电压

Guru**** 2937490 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, TIDA-00620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746984/tida-00620-changes-in-design-to-suit-higher-voltage

器件型号:TIDA-00620
主题中讨论的其他器件:DRV8701

大家好、我想驱动一个24V 直流电机、功率为350瓦。 此参考设计适用于18V。 最高60V 时的输出电压。 我想知道是否要使用此设计格式应用程序,应该更改什么? 记住、我的电源是电池供电的。因此、充满电时、电池电压将为28.6v。 那么、要使用此设计、我应该更改什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道这一点驱动器 DRV8701支持45伏,MOSFET 支持60V,那么为什么这个设计是18伏?? 什么是仅在18伏时工作????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehsan、

    TIDA-00620设计为可在高达24V 的电压下工作、但仅使用18V 外部电池进行测试。 充满电的18V 电池可在21.4V 电压下工作。 该设计还应在电压低于35V 的情况下工作、但额定电流可能会降低。 35V 是大容量电容器的限值、如果电压超过35V、则可能需要增加该限值。

    C9的额定电压应至少为35V。 这似乎是 BOM 上的错误。