This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4521:交流分析不支持在每个频率下进行表达式评估。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745503/tina-spice-ths4521-ac-analysis-does-not-support-expression-evaluation-at-each-frequency

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

Cadence PSpice 中的此放大器模型是否有其他人存在问题?  我正在尝试执行频率响应分析、并遇到如下错误:请注意、输入是振幅 为1VAC 的交流电源。

INFO (ORPSIM-16573):交流分析不支持在每个频率下进行表达式计算。 具有非线性运算的 ABM 器件只能在偏置点进行评估。

错误(ORPSIM-16550):矩阵解决方案期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit

我还尝试了使用 VSTIM 源的单个正弦波、并得到以下错误:

错误(ORPSIM-16550):矩阵解决方案期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit

内部错误--溢出,乘法

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请压缩您的 PSpice 项目文件夹并在此分享。

    谢谢、
    Ahana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们确实发现 THS4521模型存在相当多的收敛问题。 我们计划调试并重新访问此模型。 遗憾的是、由于我们的带宽和优先级限制、我们将无法在2019年3月初左右重新访问该内容。 抱歉。

    同时、如果您有具体项目/测试台案例、如 Ahana 所述、请将此帖子发布到该帖子、以便我们可以将其包括在 QC 测试中。

    随函附上 2009年以来的旧版本模型。 我们认为、该模型具有更好的收敛、但在输出阻抗精度的背景下、对于负载变化、精度略低。

    e2e.ti.com/.../THS4521_5F00_2009_5F00_04_5F00_02.LIB

    Herman