This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP4408:lm5023

Guru**** 2927710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746717/webench-tools-pmp4408-lm5023

器件型号:PMP4408

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

John Fullilove

问题是、什么元件值导致断续模式失败、并且当 IO 大于~ 3A 时、它无法运行。 此外、如何修复过载状况消除后电源输出不会自动恢复的问题?

Jerry Chesnul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    您可以参阅数据表"8.2.2.2线路电流限制前馈"。 在该说明中、"电流感应电阻器"的值是决定输出"过载(电流)保护"的组件。 另请参阅数据表"8.2.2.2.1过压保护"。 您可以对 OVP 进行三倍处理、这样即使移除输出电流、也无法恢复。
    此致、
    LC-YIN