This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00807:如何对板载 MSP430进行编程

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5728, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746925/tida-00807-how-to-program-the-on-board-msp430

器件型号:TIDA-00807
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5728MSP-FET

HII

我正在处理故障指示灯。 该参考设计提到了2线制 JTAG (Spy-Bi-Wire)接口。 我想知道它是否与串行线调试接口相同?  实际上、我有4线制 JTAG 仿真器、能否将此 仿真器用于2线制 JTAG 接口?

谢谢、此致

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    是的、此设计采用2线 SBW 接口、如设计原理图所示(实际上是一个非常有价值的资源、基本上显示了所有硬件连接)。 您可以使用电路板上的 J1接头对 MSP430FR5728进行编程。 如果您有 MSP-FET 调试器、它支持2线 SBW 和4线 JTAG。 如果您的调试器不是由 TI 或我们的合作伙伴之一制造的、我强烈建议您购买一款。

    如果您对调试接口有更多疑问、请阅读 我们的 MSP 调试器用户指南 和 MSP430硬件工具用户指南

    此致、

    James