This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:Webench 热仿真

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747294/webench-tools-webench-power-designer-thermal-simulation-of-webench

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

有一个有关热仿真的问题。

我的客户使用二极管进行的 Webench 仿真具有不同的 R_th_ja。 但温度相同。

它们期望较小的 R_th_ja、较低的温度。 但即使 R_th_ja 不同、温度也是相同的。

您能帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    上面选择的二极管是通孔组件。 通常、我们更喜欢 SMD 组件。 而二极管温度对于 SMD 组件正常工作。

    示例:  

    是否可以建议客户选择任何 SMD 组件而不是通孔组件?

    此致、

    Vasudha Bhat